This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998-Q1:LP2998-Q1最小电压

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058504/lp2998-q1-lp2998-q1-minimum-voltage

器件型号:LP2998-Q1

大家好、

  我们的客户希望将 LP2998-1用于 DDR3L。 DDR3L 的输入电压为1.35V、最小输入电压 VDDQ 为1.35V。 它在任何情况下都能正常工作吗?(客户担心它)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道电源输入电压 PVIN 和 VDDQ 均连接至1.35V。 对吗? 客户担心什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

      是的、你是对的。 问题是、如果 PVIN<1.35V、它能否正常工作? 1.35V 的缓冲器范围是多少? 例如、1.3V~1.4V。

      很抱歉、我以前不知道插座、可能会向您提出基本问题。 感谢您的分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、该器件在1.35V 和0.2A 负载电流下经过生产测试。 我认为它应该在1.3V、有限负载电流下工作。 在更高的负载电流下、稳压可能会恶化。 负载标称电流和峰值负载电流是多少? 客户是否关心该调节、或者只是想确保 PVIN=VDDQ 为1.3V 时 VTT 电压仍然有效?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    如果我的帖子回答了您的问题、请关闭该主题、并告知我进一步的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

      非常感谢! 我已经关闭了线程。