This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2805-Q1:固定频率运行信息

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2805-Q1, UCC2805, UCC2801, UCC2803, UCC2802, UCC2804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058202/ucc2805-q1-fix-frequency-operation-conformation

器件型号:UCC2805-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC2805UCC2801UCC2803UCC2802UCC2804

您好、专家、

在客户方面使用了 UCC2805-Q1。 它们根据数据表中的公式配置频率时。 电阻为15k、电容为470pF。 频率应为141kHz。

但 OUT 引脚中的频率为75kHz。 您能否检查它并就此发表评论? 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看下面引用的第8.5节第7页注(5)。 UCC2805 OUT 是振荡器频率的一半。  

    (4) UCCx800、UCC2802和 UCC2803的振荡器频率是输出频率。 UCC2801、UCC2804和 UCC2805的振荡器频率是输出频率的两倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。