This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:TPSM84624MOLR

Guru**** 2513165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058293/tpsm84624-tpsm84624molr

器件型号:TPSM84624

 根据 TPSM84624MOLR 数据表、涂层为 Niau。

是 Niau 成分还是 Au 层覆铜层覆铜层?

每层镀层的端子镀层、材料和厚度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Avi

       我们正在努力为您提供材料信息。 给我们一天时间、我们将返回所需的信息。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    NI 厚度为120u' 、AU 厚度为2U'、 镍层始终比金层厚。

    电镀材料为浸金(ENIG -无电镍 Immersion 金)。  

    艾琳