This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:输出电压漂移

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058471/tps7a80-output-voltage-drifts

器件型号:TPS7A80

大家好、

我们的客户以本培训视频 中所示的方式使用 TPS7A8001:https://training.ti.com/voltage-regulator-margining-precision-dacs 。 根据我们的客户、

重要的是、我需要在0V 至1.8V 的电压范围内控制 LDO 的输出、并且我通常将 LDO 的输出设置为0.5V。我遵循了上述链接中的设计说明、并将 R1设置为13000欧姆、R2设置为7500欧姆、 R1至12400欧姆。 我已经确认来自 DAC 的电压是稳定的。 我还在 LDO 输出端放置了一个1k Ω 电阻器、两个10uF 电容器和一个1nF 电容器负载。 该装置放置在气候控制室中。

我所面临的问题是、输出电压在一小时内漂移大约为2-4 mV。 是否有任何方法可以使输出稳定?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    他们是否使用 ADC 作为 DAC 的反馈? 如果 ADC/DAC 具有足够的分辨率、则可以消除此漂移、但如果漂移不是这样、则不能完成很多工作。 他们可以尝试让 LDO 运行一段时间(老化)、LDO 输出应稳定、不应进一步漂移。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们的客户分享了原理图、他的应用中似乎没有 ADC。 根据我们的客户、

    TI 是否有关于使用此反馈的参考文献或应用手册? 我对它的外观有一定的了解、但我想确保我正在正确地执行它。

    我们已经尝试运行了几个小时、虽然漂移在大约30分钟后显著降低、但仍然很明显。 对于0.5V 的输出、它将在保持一整晚运行后明显漂移、大约为10mV。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们没有任何有关此 ADC 反馈的文档、但这是一种简单的反馈方案、其中 ADC 对输出进行采样、DAC 输出发生变化、直至输出处于可接受的范围内。  

    我们的 LDO 的长期漂移数据相对有限、但我们看到漂移可能需要数百小时才能稳定下来。 漂移通常不会被视为有问题、因为漂移后输出仍保持在规格范围内。 如果不进行老化处理或不提供某种额外反馈、就无法轻松消除漂移、尤其是在应用中考虑的漂移约为2-4mV 时更是如此。 因此、我认为您在这里得到的 ADC/DAC 反馈是实现更高精度的最佳方法。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您的回答解决了我们客户的问题。 非常感谢您的支持!

    此致、

    Danilo