This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用降压转换器的负输入负输出

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2991, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058496/negative-input-negative-output-with-buck-converter

主题中讨论的其他器件:LM2991LM5001

您好!

我的要求如下、

输入:-15V

输出:-5V/500mA

效率:>90%

通过经实践检验的电路和应用手册、请求建议 TI 器件实现此解决方案。

Rgds。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A M、

    TI 不提供专用的负输入/负输出(象限3)降压转换器。

    我们提供了一个您可以考虑使用的象限3 LDO - LM2991、您可以使用 Webench 为您提供参考设计。

    或者、您可以使用 PWM 控制器或升压转换器以及电平位移电路来操作负电源轨的反相降压。

    e2e.ti.com/.../The-Parallel-Universe-of-Negative-Input-Voltages.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请帮助我了解如何将 LM5001或 eq 降压控制器用于负输入到负输出降压转换器。

    请与电平位移电路共享中的完整电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问以下链接  

    e2e.ti.com/.../negative-input-negative-output-with-buck-converter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我无法通过该线程进行响应、因为该线程已锁定。

    我已联系该主题的 TI 海报、获取该帖子中引用的文档的更新链接。

    您是否阅读过我提供的文章?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    这是 Youhao Xi 在另一个线程中链接的 LM5001原理图的链接  

    e2e.ti.com/.../1108.LM5001-_2D00_15Vin-_2D00_5VOUT.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢 LM5001作为-15V 负输入转-5V/500mA 负输出降压转换器的原理图。

    建议的原理图将满足我们的要求。

    请告知  电路中使用的元件的值/额定值、如下所示

    1) 1) PNP 晶体管器件型号

    2) 2) LM5001 EN、RT、VCC、COMP 引脚中使用的元件值

    3)值输入和输出电容(如果有任何建议)  

    4)电感器和续流 二极管的值和额定值(如果有任何建议)  

    尽管如此、作为 降压转换器、我可以计算输入和输出电容器和电感器的值。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    应根据您所需的输入电压选择 EN 电阻分压器以启用转换。  这将取决于您的设计和系统要求。

    RT、L 和 COUT 将取决于您在效率和尺寸之间实现平衡的设计要求。  您可以使用 TI 的 Webench 设计工具、通过使用传统的正到正设计生成12V 至5V 设计、帮助您选择开关频率并计算 RT、C、L 和补偿。

    对于 PNP 晶体管、我建议使用额定电压为20V 的低电流晶体管(10-20mA)。  如果您使用双晶体管选项进行补偿、我建议选择一个共封装的2晶体管对、以实现更好的匹配。

    https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html