This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 添加电力输送

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25814, TPS25810, TPS25740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058337/adding-power-delivery

主题中讨论的其他器件:TPS25750TPS25814TPS25810TPS25740

你好。

1-我们要将 USB 电力输送添加到现有的转换器中,该转换器可以通过独特的功率级(带有一个变压器、一个稳压器 IC 等的隔离式转换器)提供2个5.1V/3A 的电流。

PD 控制器必须满足以下要求:

  • 协商5V/3A (仅拉电流电源、无数据)
  • 不与调节交互、因为我们只需要5V 输出、并且我们实现了两个连接到一个功率级的独立输出
  • 支持 BC 1.2

我发现简单的控制器可以完成这项工作、但它们成为了 NRND (我认为是因为它们不符合最新的 PD 3.0标准)、例如 TPS25750。
新控制器看起来更复杂、我们的应用不需要许多功能(也会影响成本)。

您为此应用建议了哪些解决方案?


2 -对于另一个应用、我们希望在非隔离式直流/直流转换器上实现 USB 电力输送、以提供2个5.1V/3A。 我们可以在现有设计中添加一个 PD 控制器、或考虑使用包括电力输送在内的专用降压控制器进行重新设计。 输入范围:8-26.5VDC、工作温度范围:-25°C–+55°C

您为此应用建议了哪些解决方案?


谢谢你。
此致、
FC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否实现了 DisplayPort 等任何交替模式? 如果您只需要从 Type-C 端口提供5V 3A 电流、而不需要实现交替模式、那么您实际上可以不必使用 TPS25750等 PD 控制器、而是使用 TPS25810或 TPS25814等 Type-C DFP 控制器。

    对于其他应用、如果您不需要数据且系统所做的所有工作都是电源、仍建议使用 TPS25810or TPS25814等器件。 5V 电源需要宽输入电压降压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们只需从具有 两个输出(5V/3A)的现有直流/直流转换器中获取5V/3A (无数据)、因此您建议的 TPS25810或 TPS25814似乎是我们所寻求的最简单且有效的解决方案。

    我们唯一的疑问 是、它们是否可以为实现电力输送的器件(满电流)充电、或者我们是否需要 PD 控制器。

    换言之、当具有电力输送功能的器件尝试与 TPS25810/TPS25814协商电源时、会发生什么情况? 我看到这些控制器处理 CC 信号、但我们不清楚它们是否与尝试协商功率级别的具有 PD 功能的器件进行通信。

    为了进行比较、TPS25740的数据表-抱歉、我原来的文章中有拼写错误-显然是指电力输送2.0

    我们知道、当 PD 协商失败时、会通过最低电压(即5V)、但我们的转换器+ TPS25810/TPS25814能否以最大电流(3A)为符合 PD 标准的器件充电?  在我们的应用中、当电源协商失败时(如果 TPS25810/TPS25814未实现)、被充电的器件会设置较低的充电电流(例如0.9A)、这是不可接受的。

    再次感谢您的帮助。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个好问题。 简而言之、无论 TPS25810或 TPS25814是否支持 PD、均可与任何连接的 Type-C 灌电流器件配合使用。  

    原因是所有 USB Type-C PD 协商的第一步是协商 TPS25810和 TPS25814所做的隐式 USB Type-C 协议。 PD 器件随后会转到 PD 协商步骤、但如果连接的器件不支持 PD、则只需坚持已协商的 Type-C 隐式协议。  

    就电流广播而言、这是通过 Type-C 连接器的其中一个 CC 引脚上的上拉电阻器(Rp)实现的。 标称电流取决于该上拉电阻器。 因此、如果您希望系统始终广播3A 功能、则可以将 TPS25810或 TPS25814配置为广播3A 上拉电阻器值、并且无论下游连接的器件如何、器件都将始终广播3A 功能。  需要记住的一点是、仅仅因为您的系统广播3A 功能并不意味着连接的器件将始终拉取完整的3A 电流。 因此、在测试期间、如果您将 TPS25810或 TPS25814配置为通告3A、但您只能看到连接的器件消耗的电流为1.5A、这可能是因为连接的器件不需要完整的3A。  

    希望这有助于回答您的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    非常感谢您的详细答复。 它确实起了作用。

    现在很明显、TPS25810可满足我们的需求。 我们已经订购了专用 EVM、我们将进行测试。 我们的技术问题 就迎刃而解。

    好消息:由于当前的市场形势、 我们无法从分销商处找到 TPS25810。 我们需要10件 用于紧急原型。 稍后、我们将需要更多的器件。 预制系列的视频。

    关于如何获得10件紧急件的任何建议。 来自 TI?

    再次感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、对于电源问题、除了在器件确实到达商店时注册以获得通知之外、没有其他好的答案。 对此造成的不便、我们深表歉意。