This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:MOS 问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058302/bq76920-mos-issue

器件型号:BQ76920

大家好、

请参阅规格的原理图、在充电控制端口有一组电平转换线路、如图的红色区域所示。

添加后会出现问题:过流保护后立即充电、MOS 开20秒、如果不开、可以马上开。

客户想知道原因是什么? 它是 MOS 模型不匹配吗?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    请以更高的分辨率上传图片吗? 专门添加了哪些元件导致了延迟?

    您能否指定什么 是"过度播放保护"?

    他们应检查其保护延迟和恢复时间、并确保这些延迟和恢复时间配置正确。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉显示图像。

    这个可以吗?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    [引用 userid="450206" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1058302/bq76920-mos-issue/3915864#3915864"]添加了导致延迟的具体组件?

    如果不在红色框中添加线条、过放电保护后 、可以立即对其充电。 但是、如果是这样、过放电保护之后、 有时会延迟充电的启动、有时根本不充电。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    他们能否测量 CHG 引脚并查看过放电保护后触发 CHG 引脚所需的时间?

    他们可以尝试删除 D26、看看是否仍然出现此延迟。 除此之外,它不应该有任何问题。 我们的 EVM 中有该电路。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon