This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:当 EN 端子为0V 时、VIN 和 VOUT 之间是否存在泄漏电流?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058353/lmzm23600-is-there-any-leak-current-from-vin-to-vout-when-en-terminal-is-0v

器件型号:LMZM23600

大家好、

我的一位客户正在评估 LMZM23600SIL (可调版本)、以便从24V 输入电压生成3.3V 电压。

它们使用27k Ω 和62k Ω 作为反馈电阻器。 此外、PGGOD 端子断开、MODE/SYNC 端子连接到 GND、所有 DNC 端子悬空。

当 EN 端子电压为0V 时、他们发现在空载情况下 LMZM23600 VOUT 电压约为1V (VOUT 未连接到任何器件)。

他们检查了5块电路板,并证实发生了同样的现象。   

现在、他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问:  当 EN 端子为0V 时、VIN 与 VOUT 之间是否存在泄漏电流?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没有泄漏电流可以解释这一点。

    请检查系统中是否有其他泄漏路径可为 VOUT 提供一些预偏置。  

    此外、请提供示波器截图、其中显示了 VIN、EN、VOUT 以及 EN 从0V 转换为逻辑高电平时会发生什么情况。  

    谢谢、  

    Denislav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Denislav、

    非常感谢您的回复和客气话。

    正如您所说、负载侧有其他泄漏路径连接到 LMZM23600 VOUT。

    客户正在寻找泄漏点。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。