This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:有关 TPS51200DRCT 应用的查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058399/tps51200-inquiry-about-the-tps51200drct-application

器件型号:TPS51200

您好!

我的客户正在为笔记本电脑设计 DDR4存储器模块。

此内存模块中将使用4或8 DDR4内存。

客户希望将 TPS51200DRCT 用作 VTT、VREF 电源以用于此模块中的 DDR4存储器。

如果此应用程序有任何问题、请告诉我。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPS51200能够支持 DDR4应用。

    你有具体问题吗?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢你的答复。

    客户希望使用 TPS51200为以下 DDR4存储器模块提供 VTT 和 VREF。

    e2e.ti.com/.../Datasheet_2D00_DDR4_5F00_SO_2D00_DIMM-ECC_5F00_S4ES4OS004G_2D00_401208.pdf

    但是、他们想知道如何确定在将一个 TPS51200连接到 DDR4存储器的 VTT 和 VREF 时没有问题的连接数量。

    是否可以仅将一个 TPS51200用于上述模块的 VTT 和 VREF? 您如何知道这一点?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、


    TPS51200可在出现较大输出压降之前可靠地提供+/- 2A 电流。

    因此,您可以将2A 除以每个 DIMM 的最大电流,以获得每个 IC 可以支持的 DIMM 总数。

    谢谢、

    Kadeem