请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 您好!
我的客户正在为笔记本电脑设计 DDR4存储器模块。
此内存模块中将使用4或8 DDR4内存。
客户希望将 TPS51200DRCT 用作 VTT、VREF 电源以用于此模块中的 DDR4存储器。
如果此应用程序有任何问题、请告诉我。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
赵好、
感谢你的答复。
客户希望使用 TPS51200为以下 DDR4存储器模块提供 VTT 和 VREF。
e2e.ti.com/.../Datasheet_2D00_DDR4_5F00_SO_2D00_DIMM-ECC_5F00_S4ES4OS004G_2D00_401208.pdf
但是、他们想知道如何确定在将一个 TPS51200连接到 DDR4存储器的 VTT 和 VREF 时没有问题的连接数量。
是否可以仅将一个 TPS51200用于上述模块的 VTT 和 VREF? 您如何知道这一点?
谢谢你。
JH