This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:无法从 BQ51013B 获取恒定功率

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058572/bq51013b-cannot-get-constant-power-from-bq51013b

器件型号:BQ51013B

我尝试将 连接的线圈放在充电垫上、从而使用 BQ51013B 工作。 输出电压打开2-3秒、之后充电板通过闪烁充电 LED 显示错误。 可以执行什么操作来调试它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我猜这是由于设置故障延迟造成的 FOD 故障。  查看充电板说明手册、了解它是否为您提供了更多信息。

    FOD 故障尝试将 R-FOD 电阻器(FOD 引脚至 GND) 从典型值200 Ω 增加至225 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我使用 Apple Magsafe 充电器垫来运行此测试、而不是 TI 测试。 该 FOD 电阻器是位于 TX 侧还是 RX 侧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FOD 电阻器位于 BQ51013B (RX)侧。