This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:EMI 滤波器设计需要建议

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005, LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058557/lm76005-need-advise-for-emi-filter-design

器件型号:LM76005
主题中讨论的其他器件: LMC555
你好
我想使用3个共输入电压为19V 的 DC-DC 降压转换器 LM76005来生成12V、5V 和3.3V 电源轨。
如果我在所有转换器中保持相同的开关频率,那么我应该如何为我的电源设计输入 CM 和 DM 模式 EMI 滤波器?
 
我是否需要为每个直流/直流转换器使用三个不同的滤波器,或者需要一个 EMI 滤波器来完成此工作?
如果所有三个转换器的开关频率也不同,该怎么办?
 
请提供有关此问题的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BP:

    如果您对所有三个器件使用相同的开关频率、则我建议从外部同步3个直流/直流降压转换器、以避免拍频。

    在这种情况下、您将为单个外部开关频率设计一个滤波器。

    在使用不同开关频率的情况下、您需要设计 EMI 滤波器、以便将直流/直流降压转换器适当衰减到您所需的 EMI 性能。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP、  

    借助 Jimmy 的鸽子背衬、您可以使用 LMC555同步三个 LM76005。

    有关  同步的技术和优势,请参见 www.ti.com/.../slvaeg8.pdf。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy

    是否可以在 Web Bench Designer 中使用三个同步转换器来设计此 EMI 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BP:

    没有 WEBENCH 将不会设计用于多个转换器。

    您可以使用以下应用手册 来估算 EMI 信号、尤其是将公式3的20log 部分相加。

    https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    然后、您可以使用 AppNote 的其余部分来设计滤波器。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢奥兰多