This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《BQ76942:外部平衡电路中的瞬态保护》(SLUAA81)

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058249/bq76942-transient-protection-in-external-balance-circuit-sluaa81

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208

应用手册 SLUAA81指出:

需要使用齐纳二极管来保护外部 FET 栅极免受电池组瞬态的影响。 例如、如果是
10节电池中电池组短接后、在事件和期间、电池10在 R n 上的电压将约为40V
释放短路时的反向瞬态。 栅极电压应通过电阻器连接
以限制二极管导通时的电流。

我正在尝试确定 Diodes Inc DMG2302U n-FET 中的 ESD 栅极保护二极管是否能够安全地处理瞬态、因此我不需要外部齐纳二极管。 我将从 TIDA-010208参考设计中使用的10k 栅极电阻器开始。

在我开始建模之前,您能不能建议瞬态完全是 CN 字符串中的充电电压(在我的情况下为0.22uF),或者如果电路的其他部分导致瞬态?

祝你一切顺利
哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    电池电压输入为高阻抗、因此您所描述的模型是正确的。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt

    您能否解释一下短路事件期间 Rn 两端的电压是如何达到40V?假设 A 点是40V,但 B 点电压为什么会下降?

    请帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitin、  

    请打开一个包含您的问题的新主题。

    我们将在此处回答您的问题。 我将关闭此主题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon