This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22920:使开关进入短路状态

Guru**** 2814265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058563/tps22920-enabling-the-switch-into-a-short-circuit

器件型号:TPS22920

您好!

我将使用此负载开关、但在阅读数据表时、我想到了一个问题。

我正在设计的电路板是为受测器件供电。 因此、我添加了 TPS22920、以便 在打开当前测试的器件时保护稳压器。

问题是、在极少数情况下、受测器件可能存在短路。 我在数据表中看到了这种解释:“要限制开关导通为放电负载电容器或短路时由瞬态浪涌电流引起的输入电源压降,电容器[...]"。 我不确定如果输出短路会发生什么情况。  

如果在输出短路时启用开关、会发生什么情况? 它会钳制在负载开关的最大电流(4A)、还是 IC 会刚刚断开?

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    此器件没有短路保护。 如果您将此器件导通至短路事件、导致电流超出其绝对额定值、则肯定会损坏该器件。 如果您的系统需要短路保护、请检查以下包含短路保护功能的器件。

    TPS22992S

    TPS22950

    TPS22951

    TPS22919

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您的回答! 然后、我将查看这些内容。  

    祝你度过美好的一天!

    Sam