This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:采样率与电流消耗精度间的关系

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058425/bq35100-sample-rate-vs-current-draw-accuracy

器件型号:BQ35100

尊敬的 TI:  

我有一个应用、在该应用中、我想监控从电池(2节1.5V 锂电池)汲取的电流。  
我对电量监测计的采样率相对较慢有一些顾虑、因为我不太明白电量监测计的库仑计数器在1%误差范围内的误差幅度、如果电流消耗过快且不稳定、电量监测计无法对此进行补偿。 我的问题与我的应用预期的短但高电流消耗有关、但也与可能存在的任何电流消耗尖峰有关。  

µA、我的应用在睡眠模式下消耗20 μ A 的电流、然后每分钟唤醒一次、消耗20mA 的电流、持续时间不到5ms。 我了解数据表和 技术参考手册中的电量监测计、采样率是每秒一次、因此当应用消耗大量功率时(与睡眠模式相比)、电量监测计实际采样的机会非常低。  
您是否有任何方法来补偿这种缓慢的采样率、或者我是否误解了测量仪表的采样方式?  

此致、  
Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    监测计硬件具有始终对库仑进行计数的库仑计数器。 采样率是固件算法的采样率。 这两种组合可确保不会错过尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、  
    感谢您的回复。  
    不过、我的问题并没有得到很好的回答、因为我对更详细的技术描述感兴趣。
    您能否告诉我您的采样率是多少、以实现如此高的电流估算精度、或者至少在哪个范围内? 我看不到1秒采样率如何为您提供有关应用平均功耗的足够信息。 也许我从数据表中读出的采样率是错误的、但是随着它每秒更新一次寄存器、我希望这是采样率。 但是、为了确保以尖峰进行采样、我希望采样率至少为100/s、或者在该范围内具有某种值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    硬件会监控电流、然后固件在获取样本时对其进行平均值计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、  
    您能不能在技术细节中更详细地描述一下:硬件如何监控"总电流"-它是否具有某种类型的电容连接、用于收集所有尖峰和高电流消耗、这可能不在实际样本范围内?
    您能否 告诉我您的采样率是否 明显快于1/s?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    通常不记录内部实施/设计详细信息。 如果有信息、则数据表可能会包含这些信息。