This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087-Q1:RCOMP 和 Ccomp 选择

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058455/tps61087-q1-rcomp-and-ccomp-selection

器件型号:TPS61087-Q1

尊敬的团队:

根据数据表中的等式9、Rcomp=88k。 我的客户最终选择100k 和820pF<这是可以的吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    视情况而定。 请注意、在计算补偿网络时、需要使用有效输出电容。  kΩ 您的 RCOMP < 120 μ A 且 CCOMP > 820pF、您可以向客户推荐这些参数。

    2.似乎可能有输出电容器。 确保客户确实需要他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    请根据客户的情况帮助推荐 Rcomp 和 Ccomp、谢谢。

    此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我将关闭此主题。