This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:可以像 TPS2660一样轻松地保护输出高电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058467/tps2660-can-efuse-like-tps2660-protect-output-high-voltage

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS2662

大家好、

我的客户需要进行5V 输出端口保护、因为他们的终端客户可能会将5V 输出端口连接到=24V 或-24V、因此他们想知道 TPS2660是否可以像下面那样进行保护:

我的意思是`s 客户错误地连接+24V 或-24V 至5V 端口、这种操作是否会将反向电流输入引导客户的电路板并损坏 PCBA 上的器件?

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    TPS2662是理想之选。 如果有任何疑问、请查看并告知我。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    明白了、谢谢。

    此致、Sunny