This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:STAT 引脚在使用后闪烁...

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058201/bq25895-the-stat-pin-blink-after-use

器件型号:BQ25895

尊敬的 Sirs:

我发现 STAT 引脚上的 LED 闪烁、如何将其关闭?

测试状态如下:

充电完成->正常放电、在45°C 环境温度下使用-> 1~2小时后、LED 开始闪烁...  

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 STAT 引脚闪烁时、请读取所有寄存器值、找出触发 INT 脉冲的原因(8.2.9.2主机中断(INT))、并尝试清除条件。

    谢谢、

    宁。