This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25700A:BQ25700A 电池静态电流为何高于预期?

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058579/faq-bq25700a-why-is-bq25700a-battery-quiescent-current-higher-than-expected

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: EV2400

BQ25700A 降压/升压充电器具有低功耗模式、该模式使具有电池的器件仅用于实现最低静态电流。 PROCHOT、放电电流监控器缓冲器、功率监控器缓冲器和独立比较器被禁用。 ADC 在低功耗模式下不可用。

如果测得的静态电流高于预期、首先检查是否有任何外部电路连接到电池电源。 例如、BQ25700AEVM 具有连接到适配器或电池侧的3.3V 板载 LDO。 LDO 会消耗额外的电流。 移除 JP8以隔离外部电路。

使用或不使用 EV2400盒时、静态电流差异很小。 拆下 EV2400连接器可进一步降低静态电流。

在默认设置下、启用低功耗模式(EN_LWPWR=1)开启。 您应该具有最低的静态电流。