This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:输出电压对电池短路

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058222/lm25149-q1-vout-short-to-battery

器件型号:LM25149-Q1

您好、支持团队、

如果在 FPWM 运行期间 VOUT 对电池(12V)短路、LM25149-Q1如何运行?

我想知道流向 LFET 的电流是否受到限制、或者 VIN 是否升压。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoshi、

    让我检查一下这个、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoshi、

    没有负电流限制、因此、如果 VOUT 在 FPWM 模式下短接至 VIN、LFET 将保持导通状态、直到 OVP 条件消失。

    这可能会损坏器件。  

    -奥兰多