This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:LTSPICE 中的仿真

Guru**** 2539000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058458/iso5852s-simulation-in-ltspice

器件型号:ISO5852S

团队、

我的客户希望在 LTSPICE 中对其电路进行仿真。 它们使用的是我们的 PSpice 瞬态模型(修订版 A)和未加密的 PSpice 瞬态模型。
仿真运行速度非常慢、通常会中止或收敛错误。

您是否有任何技巧可以让仿真更好?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus、  

    如果您可以共享原理图、甚至仿真文件、则会有所帮助、尽管我们不会正式支持 LTSPICE。  

    开关仿真通常不是很复杂、就像单个器件或半桥配置一样、运行时间不长。  有时、当一个"浮点值"与高侧类似时、这些模型会出现问题。  

    大多数情况下、我会看到初始条件下会发生收敛问题、时间大约为1e-12秒、而不是在运行期间。  

    我不知道他们的仿真到底发生了什么、也不知道更多细节、但我可以提供以下一些提示:

    我经常能够通过解决收敛错误

    *更改初始条件计算设置的设置,

    在任何相关节点上设置.ic、例如在电感器上设置初始电流(例如负载电感器)、在特定电容器上设置 IC。  

    放宽某些 ITOL/VTOL 设置(建议在线提供)、此类解决方案通常不适用于我们正在运行的仿真类型以及栅极驱动器电路仿真遇到的常见问题。  

    这些模型也可能对接地敏感、不会收敛。 如果客户的次级侧未连接到初级侧接地、则可能需要连接电压源。 我过去在某些模型中使用电阻器时遇到了问题。  

    您还可以尝试通过从电路中移除越来越多的元件来隔离导致问题的元件、而 unti lit 会开始收敛。 这是一种简单的方法、但由于我绝不是 PSPICE 专家、因此这通常是我的良好起点。  

    请告诉我这是否有帮助、如果您有任何其他问题。  

    最好

    Dimitri