This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424-Q1:支持 UVLO?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624, UCC27524, UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058501/ucc27424-q1-uvlo-supported

器件型号:UCC27424-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27624UCC27524UCC27424

大家好、团队、

 根据 https://www.ti.com/product/UCC27424-Q1 、IC 支持 UVLO、但数据表中未显示这种情况。

可以解释一下吗?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    数据表中似乎未指定该值。 该器件具有 PSpice 模型、因此我尝试通过该模型找到 UVLO、并得到它大约为3.8V 的上升电压和3.6V 的下降电压、但这绝对不能保证实际器件以这种方式工作。  

    (红色表示 VDD、绿色表示输出。)

    我没有任何 UCC27424器件、因此也无法手动测试。 UCC27524或 UCC27624是具有明确定义的 UVLO 的替代器件、但可能更难采集。

    谢谢、

    Alex M.