This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5104:关于高频支持

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5104, LM5106, LM5105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058536/lm5104-regarding-high-frequency-support

器件型号:LM5104
主题中讨论的其他器件: LM5106LM5105

尊敬的 TI 团队:

早上好。  

LM5104和 LM5106是否支持2兆赫兹的高频?

请答复。

谢谢、

口径  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caliber、

    它们都可以达到2MHz、但要确保死区时间设置为最小值。 此外、您可能还需要在 DPR (WSON)封装中使用该器件、以实现更好的热性能。 我相信 LM5106的工作效果会更好、因为它没有 LM5104这样的最短死区时间、并且使用外部自举将使您能够使用快速恢复/肖特基二极管、该二极管在高频下性能良好。 如果您需要具有内部二极管的 LM5106等器件、LM5105也可能适合您。 最后、 SM74104 与 LM5104极为相似、如果有助于进行供电。  

    谢谢、

    Alex M.