This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:PSpice CLK 错误

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058511/lmz34002-pspice-clk-error

器件型号:LMZ34002

我正在尝试在 PSPICE 17.4中模拟 LMZ34002未加密模型、但在运行瞬态分析时遇到问题。 我得到错误(ORPSIM-15141):节点 CLK 上的连接少于2个。 在原理图中、我将 CLK 悬空(使用别名 netname)、因为我不使用该功能。 我需要做些什么来解决这个问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    它在默认的可下载文件中如下所示:  

    https://www.ti.com/lit/zip/snvm573

    CLK 引脚连接到 GND。  

    我刚刚使用默认设置(从上面的链接下载的项目文件)启动了一个"启动"仿真、它看起来运行正常-没有错误:

    请在原理图中将 CLK 引脚连接到 GND。  

    谢谢、  
    Denislav