This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25790 PCB 布局问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058470/bq25790-bq25790-pcb-layout-question

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ25792BQ2570

我不得不恢复使用 BQ25790而不是 BQ25792、因为它具有更好的可用性。  

查看这些器件、似乎唯一的主要区别是 PCB 封装。 我想这个问题已经在其他地方讨论过了吗?

关于 BQ25790的 PCB 布局、EVM 建议:

焊盘中的过孔- BGA 焊盘中有填充过孔

双面 SMD 组件-两侧均为 SMD 器件

这两种情况都会给我的 PCBA 增加相当大的成本。  是否有任何方法可以布局 BQ2570而不使用这些方法之一? 或者、我是否应该遵循建议并承担成本?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    一些 BQ25790引脚、例如 D-、ILIM_HIZ 和 PROG、位于 IC 的中间、不能直接从封装外走线、因为这样做会干扰其他引脚。 因此、需要通孔来断开这些引脚和其他引脚。

    EVM 是我们推荐的布局、用于将所需的 SYS 输出电容器和电感器 SWX 连接尽可能靠近 IC 放置。 请遵循第11.1节中给出的布局准则和优先级。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。