请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25790 主题中讨论的其他器件: BQ25792、 BQ2570
我不得不恢复使用 BQ25790而不是 BQ25792、因为它具有更好的可用性。
查看这些器件、似乎唯一的主要区别是 PCB 封装。 我想这个问题已经在其他地方讨论过了吗?
关于 BQ25790的 PCB 布局、EVM 建议:
焊盘中的过孔- BGA 焊盘中有填充过孔
双面 SMD 组件-两侧均为 SMD 器件
这两种情况都会给我的 PCBA 增加相当大的成本。 是否有任何方法可以布局 BQ2570而不使用这些方法之一? 或者、我是否应该遵循建议并承担成本?
谢谢
David