This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:原理图审阅

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058500/lmr23625-schematic-review

器件型号:LMR23625

大家好、

我们有一个很好的新器件、即 DIN LMR23625

有一件事需要您的支持!
请帮助检查此 SCH 并建议 L、THx

VIN = 12V~24V

Vo=5V/Io=3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请注意、此器件的额定电流为2.5A、但您在上面的消息中显示 IO = 3A。

    以下是一些注释:

    输入电容-正常

    2. VCC 电容器-正常

    3.反馈电阻器-仔细检查5V 输出的值。 如果底部 R 为20k、则5V 输出时顶部必须增加到80.6k。

    4.自举电阻器-将0欧姆设为默认值、并在 EMI 需要时缓慢增大。

    5.电感器-电感器值似乎正常。 检查额定电流、确保其额定电流符合器件的限流电流。 其中一个电感器看起来像半屏蔽或非屏蔽的。 EMI 可能会更糟。

    6.输出电容-在偏置降额后检查该值(请参阅制造商的数据表)、并确保剩余至少33uF。 请参阅数据表中的表2。  

    7.可能不需要缓冲器,但可以将其作为占位器。 检查 R136的预期功耗。 可能必须使用较大的外壳尺寸作为占位符(例如0603)。

    此致、  
    Denislav