请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110EVM-796 主题中讨论的其他器件:BQ34110、 BQSTUDIO
尊敬的 TI:
要为任何类型的电池配置 BQ34110传感器、请执行以下操作:
1.电池的化学类型是否取决于配置?
2.对于通过传感器配置电池、是否可以在不使用 bQstudio 和 GPC CEDV 工具的情况下进行配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
要为任何类型的电池配置 BQ34110传感器、请执行以下操作:
1.电池的化学类型是否取决于配置?
2.对于通过传感器配置电池、是否可以在不使用 bQstudio 和 GPC CEDV 工具的情况下进行配置?