This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058395/bq34110evm-796-bq34110

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQ34110BQSTUDIO

尊敬的 TI:

 要为任何类型的电池配置 BQ34110传感器、请执行以下操作:

1.电池的化学类型是否取决于配置?

2.对于通过传感器配置电池、是否可以在不使用 bQstudio 和 GPC CEDV 工具的情况下进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrakala、

    需要配置2种类型的参数

    系统参数-系统的工作范围、如最小系统电压、平均电流消耗等

    2.电池参数- CEDV 参数、老化等

    电池的化学类型是电池参数、GPCDEV 工具可帮助您设置适当的值

    配置(化学和系统)可从任何可与 bq34110通信的主机写入。 TRM 详细介绍了要使用的命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TRM 中、我看不到有关配置化学类型的任何信息、甚至 CEDV 参数  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrakala、

    CEDV 参数是 bq34110的化学类型信息。

    请参阅

    2.7.9 CEDV 配置

    4.1访问数据闪存