This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76952EVM、可在 BQ Studio 上查看 BQ76940寄存器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952EVM, BQ76952, BQ76940, BQ76940EVM, EV2400, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058251/bq76940-bq76952evm-to-see-bq76940-registers-on-bq-studio

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ76952EVMBQ76952、、、 EV2400BQ78350-R1A

我使用 BQ76952 IC 开发了 BMS、并使用 BQ76952EVM 查看 BQstudio 上的寄存器。

现在、我希望使用 BQ76940开发可堆叠 BMS。  

我不想购买 BQ76940EVM、因为它会给我的预算带来压力。

我可以使用 BQ76952EVM 查看 BQStudio 上 BQ7640的寄存器吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitin、

    是的、您应该能够使用 BQ76952EVM 读取 BQ76940寄存器。

    连接到 IC 的板载 EV2400接头连接。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitin、

    BQ76952EVM 的 PCB 上有一个 EV2400、它将 micro-USB 连接到计算机。

    您应该能够将 EV2400 (在 BQ76952EVM 板中)的 SCD/SCL 连接到 BQ76940 IC。 SDA/SCL 线路位于 J19和 J16中。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在非常感谢 Luis

    但我必须取消使用 BQ76940的计划。 我看到它没有 OTP。  

    我看不到任何符合以下要求的 IC:低侧驱动器、16S 和 OTP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitin、

    抱歉、我把零件 系列 弄混了。 我对这种混乱感到抱歉。  

    BQ76940将无法与 bqStudios 通信。 您需要配套 IC BQ78350-R1A 与 BQ76940到 bqStudio 进行通信。 BQ76940具有15个低侧 FET 驱动器、并且可能不需要使用具有 BQ78350-R1A 的 OTP。

    BQ76952可能更适合您的应用、但我们目前面临库存问题。 给您带来的不便、我深表歉意。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon