This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:电流感测精度的寿命和温度漂移

Guru**** 2810825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058403/tps27sa08-q1-lifetime-and-temperature-drift-of-current-sense-accuracy

器件型号:TPS27SA08-Q1

尊敬的团队:

我们的客户可能对该器件感兴趣、但需要有关电流感测测量随时间推移的漂移(汽车应用)以及温度变化的信息。 您是否有要共享的数据?

谢谢、

Daniel Waleniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们可以保证、在-40C 至125C 的工作温度范围内、数据表中的精度范围将保持不变。 温度可能会导致一些漂移、但它将很好地处于该规定的范围内。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    谢谢、但车辆的使用寿命如何? 我们还能保证这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    车辆的使用寿命很难定义、但我们确实为所有器件提供了 FIT 和 MTBF 估算值。 有关这些估算值以及质量和可靠性数据、请点击此链接:  

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TPS27SA08CQPWPRQ1

    该器件通过了汽车1级 AEC Q-100认证、并通过了广泛的热湿度测试(通过链路)。  

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas、我认为这应该足够了。 如果客户有进一步的问题、我将会与您联系。