This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:Sch 审查

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058210/tps65263-q1-sch-review

器件型号:TPS65263-Q1

大家好 、

 请帮助您检查 TPS65263-Q1的 SCH。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    以下是该 SCH 的一些建议。

    1.在 布局中,C31010应放置在最靠近 IC 的一侧。

    2.为了获得更好的环路稳定性、 建议将 C31076增加到3.3nF、建议将 C31013增加到4.7nF。 我选择的 FC 是80KHz、这是一个简单的计算表、允许客户自行调整。

    3.A 50ohm 电阻测试环路保留在反馈 loop.e2e.ti.com/.../loop-paramenter-calculate-of-tps65263.xlsx 的上端