This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:输入输出滤波器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, TPS7A94, TPS717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132498/tps54561-input-output-filter

器件型号:TPS54561
主题中讨论的其他器件: TPS7A94TPS717

您好!

我们将 TPS54561与 LDO 搭配使用、适用于 LNA 偏置电源。 是否需要在 TPS54561的输出和输入端额外使用符合 CISPR32标准的滤波器?  

* TPS54561输出5.5V/3A,LDO (TPS7A94&TPS717)输出5V  

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很可能需要一个额外的输入 EMI 滤波器来满足 CISPR32标准。  

    有关输入 EMI 滤波器设计、请查看以下应用手册 SNVA489、特别是有关 EMI 滤波器设计的部分4。

    本应用手册 SLYY136 (https://www.ti.com/lit/wp/slyy136/slyy136.pdf#page=3)中提供了针对 A 类和 B 类传导的 CISPR 32限制线。

    根据电路板布局和组件选择的不同、您的解决方案可能通过辐射 EMI、但对于传导 EMI、则需要使用 EMI 滤波器。

    此致、

    Jimmy