This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:负载共享电流平衡问题

Guru**** 2503705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131539/ucc29002-load-share-current-balance-issue

器件型号:UCC29002

您好、先生、

客户使用 ucc29002解决方案存在失衡问题,问题 情况如下:

MP8009 + UCC29002将~单端口电源、电流降至仅10mA、其他3个端口正常工作、每端口约为100~110mA、总电流为300 μ A 320mA。

  如果插拔插孔和拔插孔,将有机会看到两个端口的正常工作电流大约为140mA~150mA,另两个端口的正常工作电流保持为10mA,总电流仍然大约为300mA~320mA。

  BTW、只有2端口电源不会出现问题、但对于4端口电源、电流将不平衡。

实际上、在轻负载时、MP8009和 UCC29002的电流共享功能仍然正常、每个端口的电流约为30mA、直流+12v 输出非常精确的12v。

   在电流为重负载之前、μ 1~2端口电流共享将异常、直流12V 输出将上拉至13V~13.4V、并且当电压较低时、端口输出电流也将较低。

我们想知道随附的原理图可以在哪里改进此问题、或者建议修改哪些参数? 感谢您的帮助和大力支持。

e2e.ti.com/.../Flyback_5F00_12V_2D00_1-ucc29002-for-4_2D00_port-load-share.pdf

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!  

    感谢您考虑使用 UCC29002负载共享控制器。  

    为了更好地帮助您、我将需要有关您的应用的更多信息。
    请提供 POE_12V_1输出的最大额定功率。  

    在您提供的原理图中、有一个220 Ω 电阻器 R524与 U36的 LS 引脚串联。
    我不认为负载共享总线在模块之间应该有电阻。   
    请将 R524的值更改为0欧姆、其他三个模块上的值相同。  

    我可能需要进行更多修改以提出建议或建议、但我首先需要最大功率信息、我也需要更仔细地研究该设计。  

    注意: 9月5日是美国假日、因此请留出更多时间进行进一步回复。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的回复、以下是每个端口的最大功率。

    1.仅使用1个端口时,12 v/12 w 的最大功率。

    2端口使用时为2.14W、每个端口12v 输出高达7w。

    在3端口使用下为15.5w、每个端口12v 输出高达5.2w。

    4端口使用情况下为17W,每个端口12v 输出,最高为4.25w。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!  

    感谢您提供加载信息。  这将有助于在我明天返回办公室时分析您的设计。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    好的~明白了。 等你。

    还需要帮助、以检查我们使用的计算工具的参数是否正确? 谢谢。

    e2e.ti.com/.../TI-UCC29002desgin-tool-.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!  

    感谢您使用 UCC29002计算器工具。  它帮助我更好地了解您的整体系统配置。  

    不过,我对某些方面并不完全清楚。 请验证我的理解是否正确或有问题:

    正如我所理解的、
    -您有4个独立的电源模块(每个模块具有一个 MP8009和一个 UCC29002,在12V 时能够提供1A 输出);
    -负载共享前的每个 PS 模块输出分别标记为 POE_12V_1、POE_12V_2、 POE_12V_3、POE_12V_4;  
    -您有4个 PoE 输出端口(未提供命名);
    -4个模块和4个端口之间有一条常见的12V 电源总线,称为+12VA;
    -每个 PS 模块均通过原理图中的 D61等肖特基二极管与常见12V 总线隔离;
    -我假设每个 PS 模块都可以拆卸,以便可以安装1、2、3或4个模块为4个端口供电。
    因此、当只有1个 PS 模块就位时、每个端口的1A 输出能力必须限制为0.25A。  

    我的理解是否正确?  如果不是、请纠正我的问题。  

    如果是、当4个 PS 模块就位且加载了所有4个端口时、为什么最大输出功率限制为17W?   
    似乎可用功率为48W (每个模块4 x 12W)。  17W/4端口=每个端口最大0.354A。
    为了实现相等的共享、这也=每个 PS 模块0.354A。  
    由于这仅是模块满载能力的~35%、因此电流共享误差可能会更高、如 UCC29002数据表中图1的左侧所示。   

    有关计算器工具参数:
    -我看到电芯 C21 (Rsense)的电阻值为200欧姆、但是原理图没有显示这一点。  200R 时有一个 R1391器件、但标有 DNE、我认为这是"请勿建立"或某种东西(类似于"NC"中的"无连接")。   
    如果未组装 R1391、则 C21值应设置为200Megohm 以模拟"无限电阻"或开路。  

    -我看到电池 C46 被选为150pF、但您与 CCSA 等效的电路是 C457和 C458、其电压为0.1uF (或100、000pF)。
    这会将电流感应放大器极点从67kHz 目标(电芯 C44)下移至大约100Hz。  

    -我看到电池 C57和 C58指示引脚6上误差放大器补偿的10uF 和128ohm 值、但您的原理图显示为300R 和2x47uF。
    这会显著降低误差放大器的速度。   

    我不知道计算器工具和您的电路之间是否存在上述不良共享症状的这些差异、但我建议修改您的电路板值以更密切地与计算器保持一致、并查看情况是否有所改善。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的大力帮助和支持。

    我可以通过电子邮件与您和我的客户讨论此问题吗? Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、  

    请查看我给您的电子邮件、我大约在35分钟前就给您发送了电子邮件。  

    在电子邮件通信期间、我将关闭此主题。  

    此致、
    Ulrich