This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A74:IN 和 BIAS 的输入电容器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131862/tps7a74-input-capacitor-for-in-and-bias

器件型号:TPS7A74

您好的支持团队、
当 IN 和 BIAS 是同一电源时、这是一个问题。

根据数据表、需要一个4.7μF μ F 或更高的输入电容器、但我是否需要一个用于 IN 引脚、一个用于 BIAS 引脚?
或者、我们是否使用单个4.7uF 来覆盖这两个引脚?

我想知道、"引脚功能"对偏置引脚进行了说明、而"ROC"对 IN 引脚进行了说明。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    这意味着4.7uF 电容器足以同时满足两个电源轨的要求。 也就是说、只需要一个4.7uF 电容器。 由于它们连接到同一电源轨、因此如果在该电源轨上靠近器件放置4.7uF 或更多电容、则您将满足器件的建议运行条件。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:
    感谢你的答复。

    4.7µF 单个 Δ I 覆盖、IN 和 BIAS 应位于同一个岛上。

    在这种情况下、使 SS 线路成为底层的最佳方法是什么?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    是的、 通过使用过孔并将 ss 功能放置在器件下方、您可以为 VBIAS 和 VIN 提供单平面覆铜、从而在两个电源轨上实现 CBIAS/输入电容器的稳固连接。  这是满足这些要求的一种干净的方式。

    此致、

    John