This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:bq27520-G4:量产时更新 bq275xx 固件

Guru**** 1123240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131345/bq27520-g4-bq27520-g4-updating-the-bq275xx-firmware-at-production

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我已经阅读了应用报告 SLUA541并对此有疑问。

该应用报告的第1.4节指出:

'此命令提供的数据与读取的数据完全匹配、或者操作停止时向用户发出错误指示。'

什么是错误指示? 请详细说明。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着、如果读取的数据不匹配、则读取数据的主机必须停止并向用户指示错误。 主机系统将需要生成某种错误指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,唐俊弘,

    编写应用手册的目的是让终端客户编写自己的固件以上传到监测计、以便您可以在编写上传程序时提供所需的任何错误消息。 如果您使用的是 BQStudio、我们将报告比较故障。

    您也可以使用 slua801作为参考。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、

    感谢您的回复。

    我读 了 slua801并 对此有疑问。

    该应用报告的第5节指出:

    "如果字节序列匹配、请继续、否则停止(错误)。"

    您能告诉我什么是条件"停止(错误)"吗? 如果不匹配、监测计会发送无确认位还是停止位?

    此致、

    Tagami 俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢您的回复。

     如果不匹配、监测计会发送无确认位还是停止位?

    此致、

    Tagami 俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计可随时入侵。 在这种情况下重试事务。

    这些注释适用于通信正常的情况。 监测计返回的字节必须与命令中指定的值相匹配。 主机有责任执行此比较并在出现不匹配时停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很糟糕的地方

    我理解您的解释。

    比较命令的操作是否意味着主机写入寄存器、读取寄存器并将写入的值与读取的值进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除步骤"写入寄存器"。

    我在这个常见问题解答中有一个更好的示例

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107251/faq-bqstudio-how-do-i-interpret-the-lines-in-a-bq-fs-df-fs-file-for-use-with-my-i2c-or-hdq-gauge

    阅读常见问题解答后、如果您有任何疑问、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享 URL。

    我了解比较命令的内容。


    请让我再次检查。
    我目前正在考虑通过应用程序重写闪存。
    为了执行与 df.fs 中描述的比较命令相同的操作、以下步骤是否正确?
    1.使用读取命令读取寄存器。
    2.将读取的数据与应用程序中的写入数据进行比较。
    3.如果不匹配,请通知错误。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 为了更加清晰-将读取的数据与"C:..."中包含的数据进行比较 线