This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403A 的爆炸问题

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132007/ucc256403-explosion-issue-of-ucc256403a

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:UCC256402

各位专家、您好!

幸会。

由于客户的新 LED 驱动器平台增加了一个外部16V 输入电源、因此他们 选择了 UCC256403A 来替代新平台上的 UCC256402、但电路设计没有任何其他变化。 我们是否应该考虑其他因素? 除了电源不同外、这个新平台与旧平台相同。 旧器件使用 HV 启动。 新器件使用了外部电源。

目前、它们在降低次级侧电流环路补偿器中的电容值后、在输出短路场景中遇到了爆炸问题。 降低该值的动机是减少注射量。 使用旧值时、平台正常、具有设计的恒定输出电流。 更改后、片状体将进入突发模式、然后在启动期间通过输出短路爆炸。 您对如何调试此案例有什么建议吗?

HO 为黄色(悬空)

绿色表示 LO  

蓝色表示较低的开关 VDS

红色表示下开关 IDS

谢谢、致以诚挚的问候。

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    感谢您的查询。 此任务已分配给产品专家。 请在几个工作日内回复、因为9月5日是假日。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    您是否也可以共享 LL/SS 引脚电压?

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    非常感谢您的回复。

    这是输出短路启动的波形。 启动将分为三个部分、第三部分的谐振电流非常高、从而导致 OCP。 然后、在多次重新启动后、MOSFET 出现故障。  

    黄色:LL/SS

    绿色:低

    红色:谐振电流

    蓝色:VSW  

    感谢和 BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    您能否将原理图和设计计算器与您的功率级值共享。 谢谢你。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们转到电子邮件。

    您可以向我分享您的电子邮件地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们通过电子邮件进行讨论。 那么、我要关闭线程。

    此致

    曼尼甘塔 P