请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25710 大家好、
这是 Evan、
我是否可以知道在什么情况下 BQ25710使用5V 作为输入时具有相同的输入电压和 VSYS?
我们没有更改任何默认寄存器、并且不存在电池。
根据我的理解、它应该升压到"最小系统电压"。
可能导致这种现象的任何可能原因?
REGN 在5V 输入时仍为6V 吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.