This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:VIN 等于 VSYS

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132341/bq25710-vin-equal-to-vsys

器件型号:BQ25710

大家好、

这是 Evan、

我是否可以知道在什么情况下 BQ25710使用5V 作为输入时具有相同的输入电压和 VSYS?

我们没有更改任何默认寄存器、并且不存在电池。

根据我的理解、它应该升压到"最小系统电压"。

可能导致这种现象的任何可能原因?

REGN 在5V 输入时仍为6V 吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    默认的最小系统电压取决于电池节数配置。 VIN 和 VSYS 之间可能存在硬件短路、或者 VIN 电流被钳位。 请检查 VIN 电流限制以及电路板上的任何短路。

    REGN 应通过5V VIN 调节至6V。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid 

    如前所述、我们发现升压 H/S 短路。

    感谢您的建议和评论。

    快速问题、方框图中没有看到 REGN 的升压电路、因此即使 Vin 仅为5V、REGN 仍将为6V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid 

    如前所述、我们发现升压 H/S 短路。

    感谢您的建议和评论。

    快速问题、方框图中没有看到 REGN 的升压电路、因此即使 Vin 仅为5V、REGN 仍将为6V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    是的、REGN 由 LDO 调节至6V、恒压为 VBUS > V_VBUS_Conven (3.5V)

    Khalid