This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790EVM:ADC IBAT 读数

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132342/bq25790evm-adc-ibat-readings

器件型号:BQ25790EVM

您好!

探索通过 USB_TO_ANY 和相关云 GUI 连接的 BQ25790EVK。

ADC IBAT 电流读数显示充电电流、但我看不到放电电流读数、它显示的是0.0 A

是否有机会保持该值? 是否有任何设置、我未启用或未测量放电流?

希望听到您的声音

奥莱根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olegas、

    请确认 EN_IBAT 位设置为1 (寄存器14位5)。

    充电电流为正、放电电流为负(二进制补码)。

    此外、您是否确认电池在尝试进行此测量时实际放电?

    谢谢、

    Khalid