This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:LM5020的内部误差放大器和 SS

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130667/lm5020-internal-error-amp-and-ss-of-lm5020

器件型号:LM5020

尊敬的先生:

Q1: 在 LM5020数据表的第21页的第7页、 它说可以通过将 FB 引脚连接到 GND 来禁用内部错误放大器。  请查看以下原理图吗?

Q2: 在软启动期间、 COMP 被 SS 钳位以控制 PWM 占空比。   您知道 COMP 将接管 PWM 控制的阈值电压是多少?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    您写道:
    > Q1:在 LM5020数据表的第21页的第7页、它表示可以通过将 FB 引脚连接到 GND 来禁用内部误差放大器。
    没错。
    通过将 FB 拉至 GND、可禁用外部电压控制环路的内部误差放大器。
    然后、您可以将信号馈入 COMP、而无需驱动该放大器的输出。
    您还可以将外部误差信号馈入该引脚、而不是用于反激的光耦合器。
    但请记住、有一个内置的5K 上拉电阻器在内部连接到该引脚。


    >您是否会查看以下原理图?

    CS 引脚上的上拉电阻器(R21和 R53)的作用是什么?

    LM5020使用快速(逐周期)内部峰值电流控制环路和较慢的外部电压控制环路。
    内部电流控制环路必须正常工作、并且根据所需的最大峰值电流计算电流检测电阻器。

    CS 引脚上的上拉电阻器将干扰电流控制环路的功能。
    CS 引脚必须连接到低侧电流感应电阻器、如数据表所示:


    > Q2:在软启动期间、COMP 被 SS 钳位以控制 PWM 占空比。
    >您知道 COMP 将接管 PWM 控制的阈值电压是多少?

    软启动引脚没有固定阈值电压。 相反、在 COMP 引脚上的电压之上有一个0.55V 的电压增量:

    如果您将 TSS 定义为当输出电压达到稳压时软启动开始上升至软启动电压的时间、
    然后您可以将其近似为(cp + 0.55V)*CSS/10uA。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    更详细的 CSS 电压上电问题:

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    很抱歉、我不知道所有内部信息如何准确地实现软启动机制。

    不同器件系列中有不同的实现方式、也有不同的机制可对软启动电容器进行复位/放电。  

    通常、此软启动功能仅用于帮助抑制高浪涌电流。
    我从未被设计成具有一定的精度、线性或可预测性、 数据表中没有任何信息可以描述这一点。  

    如果您查看表中充电电流和失调电压的数字、则最坏情况下甚至会得出50%的容差。

    软启动功能可以完成它设计的任务、但并不非常精确。

    此致、

    哈里