This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A74:使用断开的 SS 引脚

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132471/tps7a74-using-the-ss-pin-open

器件型号:TPS7A74

您好的支持团队、
这是有关 SBVS416B 说明的问题。

在"引脚功能"中有一个不打开 SS 引脚的说明。

但是、"表7-2"对打开时的0.1ms 进行了说明。

是否可以使用断开的 SS 引脚?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    感谢您将此事提请我们注意。 SS 可以保持打开;SS 打开时的启动时间将是默认启动时间、如您所述、大约为100us。  

    此致、

    Nick