This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88539ND:VDS:30V 和 SOIC-8封装

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87333Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132439/csd88539nd-vds-30v-and-soic-8-package

器件型号:CSD88539ND
主题中讨论的其他器件:CSD87333Q3D

大家好、

对于 VDS:30V 是否采用 SOIC-8封装?

规格需要类似 的 Vishay SI4816BDY-T1-GE3  

73532.pdf (vishay.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    感谢您关注我们的 FET。

    我们没有一个引脚对引脚器件与这个1/2桥接双 SO-8器件。

    我们的器件具有相同的功能,即电源块 CSD87333Q3D,与竞争对手5x6相比,此部件的外形为3x3,并且与竞争对手的器件相比具有出色的开关和传导损耗。

    谢谢

    克里斯…