This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:未密封器件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A, BQ3050, BQEVSW, EV2400, BQ2060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131169/bq2060a-unsealed-the-device

器件型号:BQ2060A
主题中讨论的其他器件: BQ3050BQEVSWEV2400BQ2060

大家好、团队、

我们在密封模式下提供基于 BQ2060A 的电池组。

我们想知道,我们是否可以通过向 Manufacture Access 发送标准的非密封代码来解封设备?  如果是,标准的非密封代码是什么?

例如、我们在制造商上发送0x36720414 可拆封 BQ3050。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    所有产品的默认解封代码都相同。 取消密封的命令可能不同。 我在数据表中找不到解封命令/程序。

    请注意、如果您尝试解开包装、则很可能是包装制造商更改了默认密钥。 这可能是您无法拆封的原因之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish、

    但是,我尚未尝试解开设备的密封。 只是想确认一下、然后再继续。

    即使如此,我们也无法找到代码。

    一些线程提到、解封只能通过清除 EEPROM 位而不是 BQ2060A 寄存器来实现...

    不确定,去哪一家……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    是的、它应该是相同的默认解封键。 如果不是默认密钥、则可能已更改密钥、设备将被欺骗。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...如果密钥被更改并且我们尝试使用默认密钥,它是否会造成任何设备问题(参数丢失)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将不会出现参数损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我应该读取哪个寄存器/标志地址来检查在发送未密封代码后它是密封还是未密封?

    数据表中提到 EEPROM 的0x3F 寄存器,读取该地址返回16位字=> 0x0EE1。

    通过使用 EV2400和 BQEVSW Pro 选项卡、我能够写入和读取寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    0x3F 是 EEPROM 中的地址。 从监测计读取的命令为0x2F。 请参阅表3。 bq2060A 寄存器功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、但0x2F 没有密封位。 它表示为 :Pack Status 和 Pack Configuration。

    读取0x2F 将返回、0xE780值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣。 这是一个旧电量监测计、因此我想它是完全不同的。

    您可以尝试从不在下面说明中的命令中读取。 根据数据表、它应在密封模式下失败。

    SMBus 读取访问仅限于命令(0x05–0x1c)和(0x20–0x23)。 SMBus 读/写访问仅限于命令(0x00–0x04)、(0x2F)和(0x3c–0x3f)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,您的意思是我们必须直接写入 EEPROM 才能解锁器件? 我在数据表/表格中没有看到任何非密封项。  

    我能够正确读取地址2F 和3C 至3F (电芯电压)。

    我们尝试写入值 (= 0xA780)@ 2F 地址以使 Seal 位为0。 但在读回2F 地址后、它显示的是0xE780。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x062b 密封命令:指示 bq2060限制对表3中列出的那些功能的访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    unseal 命令是什么?它需要在什么地址发送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    就我们所知、bq2060没有解封命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着没有任何程序来拆封 BQ2060A 器件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 EEPROM 在电池制造后不会被更改、因此没有记录程序。 将该位写回0并复位 bq2060A 可能是一种可用于开发/调试的方法。 您可以尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊…

    如何使用外部 EEPROM 编程器读取 EEPROM?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只是尝试读取内容、请尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您。