This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170、为何不升压至86V

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127474/lm5170-q1-lm5170-why-not-boost-to-86v

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

 TI 实验、

有一个问题需要帮助

 我们为 LM5170提供80V (__LW_AT__双向逆变器)电压、该电路可降压至60V 并为电池但是有一个问题,当电池电压切换到12v~5V,需要反方向放电时,升压这边的电压只能输出80v,不能逆变放电。电压充电

这个芯片对HV 和LV 有什么条件限制吗?为甚么低压端为12v~5V 时,电压不能升压到80v?

谢谢指点 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu、

    我对您的描述有点困惑。 您的意思是 LM5170在降压模式(80V -> 60V)下工作正常、但 LM5170在升压模式(5~12V -> 80V)下工作不好吗?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果有任何关于此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu、

    我 建议使用一些波形以获得更好的视图。 您也许可以探测输入电压、输出电压、VSW、SS。

    您是否正在使用断路器功能?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有使用 断路器功能、我们将提供 屏幕截图以供查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们检查  了 LO/SW 的12v 和6V 波 ,6V SW 波不是 squre 波。

    现在 LM5170可以在6V 至86V 的电压范围内工作,但在这些状态下只能提供0.3mA 的6V 电流,当 LV 侧电压为6V 时,我们需要提供设置为20A 的大电流。 请帮助分析 此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu、

    感谢您提供更多信息。

    我们将在周末之后查看它。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu、

    如果您消耗的电流超过0.3mA、会发生什么情况?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu、

    我希望您在设计和测量方面取得进展。
    由于没有其他 评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请在下面回复以重新打开主题帖。
    否则、请随时单击 Resolved (已解决)按钮。

    此致、

    Feng Ji