This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170瞬态问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127041/lm5170-q1-lm5170-transient-issue

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

尊敬的团队:

我们无法满足客户 瞬态响应规格(40A-60A)?

您能指导我们如何进行微调吗? 非常感谢!

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    通常、增加带宽和输出电容会改善负载瞬态。

    请使用 LM5170的电子表格  作为起点。 然后、我们可以查看 是否还有增加带宽的空间。

    一些波形也会有所帮助。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我添加 了输出电容并调整了 COMP1电路。

    我将继续尝试另一种方法来提高 输出电容。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请填写电子表格、以便我可以更好地查看应用。 您正在通过调整 COMP1电路来调整电流环路。 您还应考虑调整电压环路。

    e2e.ti.com/.../LM5170DESIGN_2D00_CALC-_2D00_-Copy.xlsx

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我希望您在设计和测量方面取得了进展。
    由于没有其他 评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请在下面回复以重新打开主题帖。
    否则、请随时单击 Resolved (已解决)按钮。

    此致、

    Feng Ji