This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998:VREF 电流能力

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131708/lp2998-vref-current-capability

器件型号:LP2998

您好!

在我们的项目中、我们需要为 DDR3参考引脚以及 MCU DDR_VREF 引脚提供 VREF。

DDR_VREF 引脚电流消耗可处于最大状态1mA。

LP2998 VREF 输出能否提供这一电流量?

2. LP2998是否可用于仅提供 VREF 轨、而 VTT 输出是悬空的?

此致、

Asaf Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是我们的假期、明天团队将回来  

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    VREF 电流指定为-30uA 至30uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果该主题解答了您的问题、请关闭已解决的主题、并告知我进一步的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    阿萨夫