This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:关于应用报告 SLVA477B 输出电压设置公式9

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562209, TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132276/tps562209-about-application-report-slva477b-output-voltage-setting-equation-9

器件型号:TPS562209
主题中讨论的其他器件: TPS562200

大家好、

关于应用报告 SLVA477B 提到、当前 IR1/2需要大于 IFB 的100倍。

但正如 TPS562209数据表所提到的。

输出:3.3V、R2=33.2K、R3=10K

IR1/2= 3.3/(33.2K+10K)= 0.0764 mA

但这并没有达到  IFB 的100倍以上。

为什么这两个结果无法满足?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、  

    有关 IFB 的 TPS562200数据表有一个拼写错误。 IFB 的单位应为 uA。 请查看 TPS562200数据表、该数据表是 TPS562209的手动部件。 唯一的区别是轻负载下的模式。 因此、建议的 FB 电阻器对于 TPS562209来说没有问题。  

    BRS、  

    Edwin