请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562209 主题中讨论的其他器件: TPS562200
大家好、
关于应用报告 SLVA477B 提到、当前 IR1/2需要大于 IFB 的100倍。
但正如 TPS562209数据表所提到的。
输出:3.3V、R2=33.2K、R3=10K
IR1/2= 3.3/(33.2K+10K)= 0.0764 mA
但这并没有达到 IFB 的100倍以上。
为什么这两个结果无法满足?