This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:原理图设计审查。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131654/bq77915-schematic-design-review

器件型号:BQ77915

大家好、团队、

我正在设计一个原型 BMS、可用于电流限制选项为1.2A/10A/10A/25A/120A 的10S/13S/15S 锂离子电池组合。  BQ7791500是选定的器件型号。

开关 S1可用于选择电池组合、前提是3个器件中每个器件的相应 x_Cell-y+连接数量根据串联电池的总数量短接在一起。 例如、在13s 组合中、 电路板的外部连接可用于将0_CELL1+、0_CELL2+短接至0_Cell 3+。 这使得顶部和中间各有5节电池、底部各有3节电池。 此外、S1的第三个开关(3-4)需要处于 ON 位置、使另两个开关保持在 OFF 位置。 这将选择所需的13s 组合。 随附的原理图中提供了10S 和15S 组合的详细信息。

设计注意事项:

最大 PACK+电压:63V  

放电电流选项:由 Rs 电阻器选择的1.2A/10A/25A

最大充电电流:1C

电池平衡应处于活动状态。

您能否查看一下原理图、并告诉我是否需要对设计进行任何更改。

谢谢!

e2e.ti.com/.../4130.Bq77915_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwin、

    由于今天是美国假日、明天有人将能够回顾这一点并提供反馈。 通过快速查看原理图、我看不到用于将 CTRC/CTRD 信号连接到下一个器件的 CHG/DSG 信号的电阻器。 它们是否位于单独的页面上?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    R40、R39 通过 Netlabel CTRC_0/CTRD_0将来自底部器件 U0A 的 CTRC/CTRD 信号连接到下一个上部器件的 CHG/DSG 信号。 同样、R36和 R37是将器件 U1A 的 CTRC/CTRD 引脚连接到 U2A 的电阻器。 U2A 的 CTRC/CTRD 分别被提供给接头 H1和 H2用于手动控制。 在稍后的阶段、我还计划将 CTRC_2/CTRD_2连接到微控制器以进行软件控制。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到0_Cell4+和0_CELL5+上有一些 Netlabel 错误。 原理图已在原始帖子上更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、艾温、

    在对原理图进行初步审查后、我没有发现任何重大问题。  您似乎遵循了 TI 针对 BQ77915建议的堆叠指南、您的设计应该能够正常运行。  如果您需要此器件的任何其他资源、我将继续并附上产品文件夹的链接!  BQ77915数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andria 的评论